This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:TPS659162RGZ 的上电序列参数

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126419/tps65916-power-up-sequence-parameter-of-tps659162rgz

器件型号:TPS65916
主题中讨论的其他器件:AM5718

尊敬的产品线工程师

 我的客户使用 TPS659162为 AM5718供电。他们想知道第一个上电序列参数(工厂 OTP 配置)。是否可以提供支持? 非常感谢!

此致、

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    由于指派的工程师已不在办公室、请在本周结束前收到回复。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以找到其他工程师来支持这一点? 这对客户来说非常紧迫。非常感谢您的支持!

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您能否澄清一下"首次上电序列参数"的含义? 您是指 VSYS 之后出现的第一个稳压器吗? 如果是、这将是 VRTC。

    此致、

    Alex