This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:功能安全引脚 FMA

Guru**** 2411700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126815/bq24610-functional-safety-pin-fma

器件型号:BQ24610

您好专家、

我 正在阅读"BQ24610功能安全时基故障率和引脚 FMA"。 第9页的表3-5。 "适用于短路到输入电源(+15V)的器件引脚的引脚 FMA "、ACN 和 ACP 的说明为"正常充电操作、但输入电流限制将不起作用"。

您能否更清楚地说明"输入电流限制将无法正常工作"的含义?  分流电阻器两端的电流不再受监控、因此  设定点 ACSET、ISET1和 ISET2是否不再相关? 提供给电池的输出充电电流预计是多少? 可能在整个工作范围内的任何位置提供电流、还是提供最大电流?   

/resized-image/_size/320x240/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/pastedimage1660661551047v3.png

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    这意味着由 ACSET 设定的已编程输入电流限值将不起作用。 器件将继续按照 ISET1、ISET2和 VFB 的设置进行正常充电操作。 但是、将不会进行输入电流调节。

    此致、

    Mike Emanuel