This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:BQ25120A

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126801/bq25120a-bq25120a

器件型号:BQ25120A

大家好、

所有 bq25120a 函数在我们的定制板上均正常工作。 实际上、我们一直面临着焊接 bq25120a 的问题。

但 bq25120a 不会为电池充电、即使器件也支持降压和 LDO 输出。

我已为 CE 位和高阻抗编码位设置"0"、CD 引脚也处于低电平状态。 您能说出有关 bq25120a 的所有充电要求吗?

谢谢您...

此致...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、

    如果我理解正确、则电路板上的 BQ25120A 实现可按预期工作、但电池充电除外。

    要使能充电、/CD 引脚应为低电平、/CE 位应为0、Hz_MODE 应为0、VIN > UVLO、 (VBAT + VSLP)< VIN、VIN < VOVP 以及 V (COLD)< VTS < VHOT 。

    如果这些情况都是真实的、但您仍然看不到充电行为、请提供状态/运输模式控制寄存器值、故障寄存器值、TS 控制寄存器值以及 VIN、VPMID、VBAT 和 VTS、我们可以尝试进一步调试此问题。

    此致、

    Juan Ospina