This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24125:为3节锂离子电池组充电

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126623/bq24125-charge-a-3s-lithium-ion-battery-pack

器件型号:BQ24125

大家好、

我想使用 BQ24125为3节锂离子电池组充电。 数据表并未真正详细讨论使用3S 电池组进行充电、但它确实讨论了反馈引脚。 我是否只需要使用电池组上的分压器将 FB 引脚设置为2.1V?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

      您可以使用以下公式:

    此处的 VBAT 将对应于您的3S 最大充电调节电压。 R2和 R1的大小。