请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24125 大家好、
我想使用 BQ24125为3节锂离子电池组充电。 数据表并未真正详细讨论使用3S 电池组进行充电、但它确实讨论了反馈引脚。 我是否只需要使用电池组上的分压器将 FB 引脚设置为2.1V?
此致、
Tom Liu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.