This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732-Q1:恶劣条件下的使用寿命

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126722/ucc21732-q1-life-time-under-bad-conditions

器件型号:UCC21732-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21732

您好!

我的客户正在使用 UCC21732、对 IC 寿命有一些疑问:

1.隔离寿命如下图所示、客户想知道该寿命的指定测试条件是什么、如环境温度和使用频率?

2.隔离电容器的寿命是否代表该 IC 的整个寿命,如果不代表该 IC 的整个寿命,UCC21732的寿命和相关测试条件是多少?

客户在85摄氏度环境温度下使用此 IC、这是否会缩短使用寿命?  

感谢您的帮助!

制造商