This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95480RWJ:如何指定功率级的额定电流?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17556Q5B, TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120524/csd95480rwj-how-to-specify-current-rating-of-power-stage

器件型号:CSD95480RWJ
主题中讨论的其他器件:CSD17556Q5BTPS543B20

您好专家、

I θ‘ve 低于70A 连续电流和90A 峰值电流的规格、但数据表中未提供任何注释或说明。

能否了解这两个值是如何确定的、 背后的物理含义是什么? SOA 还是基于评估板的热性能?

请参阅以下 CSD17556Q5B 数据表、每个额定电流都有其自己的详细物理含义、并根据 SOA 进行指定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将深入研究它、并在明天作出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    70A 持续电流是直流电流规格、考虑了散热因素。 90A 峰值规格适用于瞬态事件、因为电流的存在时间不长、因此散热问题更小。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、但对我来说、这仍然是一件很糟糕的事。

    什么是热条件、它是使用 EVB 还是风扇/散热器、允许的温度上升是多少?

    我之所以提出这一点、是因为我从实际应用中看到的要共享的是每相20~30A、远低于它声称的70A。

    90A 峰值也很难理解、因为这样的峰值电流不会损坏 DrMOS、也不会导致热问题、它是通过 OCP 点定义的吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Murali 正在从团队那里获得有关这方面的反馈、但有一些正在度假。 请在下周初收到反馈。 很抱歉耽误你的时间!

    谢谢、

    纳斯塔莎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha 和 Muirail、

    感谢大家、我还检查了 TI 高电流降压直流/直流的类似应用、输出电流也在实际应用中声明并在实际系统中进行了板载测试。

    下面是 TPS543B20的屏幕截图、它声称具有25A 输出电流的可承受性、我可以非常清楚地看到为什么声称具有25A 输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    70A 的电流限制来自硅片限制(电迁移率和电流密度)、90A 的峰值电流基于持续时间为50us 的电流脉冲的热限制、如下文第3节所述(即、如果在持续时间为50us、则 CSD95480的结温达到125摄氏度)

    谢谢、

    Murali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murail、

    一般 而言、通用 MOSFET 的器件限制定义如下:

    它还受到 Pmax 的热限制、仅在条件下。 但是、在 CSD95xxx 功率级的数据表中、您还可以在此处看到 FSW=500kHz 和开关条件(VIN VOUT)。  

    我是否可以得出这样的结论:在这种产品中、ID 不是仅 在条件下计算的、而是 实际应用中开关损耗和传导损耗的复杂函数、正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果最大电流受器件结温限制、则您的理解和计算是正确的。

    对于 CSD95480、最大持续电流限制来自器件内的电迁移和电流密度。