This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:如果未使用 APWM、它是否可以向 GND 添加外部1nf?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126253/ucc21750-if-apwm-is-not-been-used-can-it-add-external-1nf-to-gnd

器件型号:UCC21750

大家好 、

下面我对 UCC21750 APWM 引脚有疑问。

如果未使用 UCC21750 APWM、 该引脚(引脚16)是否可以向 GND 添加外部1nf? 它会产生什么影响?  像 IQ 变大?

如果 使用了 UCC21750 APWM、  该引脚(引脚16)是否可以 向 GND 添加外部1nf? 它会产生什么影响?   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、

    感谢您关注  UCC21750 器件。 UCC21750在 AIN 至 APWM 引脚之间具有隔离式模拟至 PWM 信号功能、可实现隔离式温度感应、高压直流总线电压感应等。 UCC21750通过增强型隔离栅将电压信号编码为 PWM 信号、然后再编码为无效、 并将输出端连接到输入端的 APWM 引脚。 PWM 信号可以直接传输到 DSP/MCU 以计算占空比、也可以通过简单的 RC 滤波器作为模拟信号进行滤波。 AIN 电压输入范围为0.6V 至4.5V、APWM 输出的相应占空比范围为88%至10%。  

    因此、APWM 引脚将始终提供与 AIN 引脚电压对应的 PWM 信号。 [如果器件已通电并已启用]。 控制  器或通过 RC 滤波器直接感测该电压、以测量相应的直流电压、如以下链接中所述。   

    另请参阅以下 e2e 链接 、了解如何将其保持未连接状态。

    希望它能解答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thangam、您好!

    感谢您的帮助!

    我 知道 APWM 在不使用时可以浮动。

    我想知道 APWM 是否 会将外部1nf 添加到 GND、  它会产生什么影响?   

    谢谢!

    希望能得到您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信、您想了解 APWM 浮点与 APWM 1nF 电容之间的差异、将在明天的 CST 之前分享详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、

    当不使用 AIN 引脚时、保持 APWM 悬空与1nF 电容不会对 VCC/VDD 电流产生太大影响。   

    但是、我想知道为什么在不 使用 APWM 时计划1nF 电容。 最好了解 系统要求。  

    请告诉我们它是否能解答您的问题。   

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助! 除了  VCC/VDD 电流、 它还会产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、

    保持引脚悬空与使用1nF 电容器没有任何区别。  作为其输出引脚、您 实际上不需要电容器、尤其是在未感应电容器时。 但添加它不会产生任何影响。 [未使用 AIN 时]

    您还可以在 AIN 引脚上计划1nF 电容器在不使用时对开关噪声进行去耦。

    谢谢

    Sasi