This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170J:特性时并行负载

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25170J, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126544/bq25170j-parallel-load-while-charing

器件型号:BQ25170J
主题中讨论的其他器件: BQ25180

大家好

我们希望使用  BQ25170J 器件、我们的主要目的是在系统负载处于活动状态时为电池充电。

数据表显示:

'只要平均系统负载不会阻止电池在安全计时器持续时间内充满电、就可以将系统负载与电池并联。'

  1. 系统负载何时阻止电池充电(与最大充电电流和负载电流有关)
  2. 当我们处于 预充电计时器中时、系统负载处于此模式是否安全呢? 我们如何知道我们处于哪种模式?
  3.  我们是否应该使用具有  BQ25180等电源路径管理功能 的电池充电器来确保安全?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    B25170J 的总输出电流将是通过 ISET 电阻器设置的电流、该电流将在电池充电电流和负载电流之间共享。 如果系统负载电流>= IOUT 电流、则将没有剩余电流为电池充电。

    2.当器件处于预充电器中(VBAT<3V)时、输出电流将是 ISET 电阻器设置的20%*快速充电电流。 在此期间、如果系统电流要求高于 IPRECHG、则不会对电池充电。 如果在预充电计时器内电池电压未升至高于 VLOWV、则充电器将暂停。 有关详细说明、请参阅有关不同充电模式的数据表。

    3.是的,如果您希望在充电期间负载打开,强烈建议使用具有电源路径的充电器。 BQ25180可能是一个不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、这很有帮助