This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:插入充电器后、当我打开 CHG FET 时、放电 FET 会自动开启

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125814/bq78350-r1-discharge-fet-automatically-turned-on-when-i-turn-chg-fet-on-when-charger-is-plugged

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他部件:BQ76940、BQSTUDIO

您好!

这是一种奇怪的行为、让我解释一下。   

我有一个40节锂离子电池(10S4P)、其中 BMS PCB 具有 BQ78350-R1电量监测计、BQ76940和 BQ-76200 FET 驱动器。  

我遇到的问题是、当我插入充电器并且两个 FET 都关闭、然后我通过在 BQStudio 中的 ccommands 中通过 CHG_FET_toggle 命令切换来启用充电 FET 时、DSG FET 会自动启用。  

这是一张有关正在发生的事情的屏幕截图,我希望我能清楚地说明这件事。

我的问题是、为什么会发生这种情况。 以及如何防止这种情况发生。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aymen:

    是否确定 DSG FET 已启用(是否测量引脚上的电压以进行验证)? 屏幕捕获显示 XDSG 位被置位、这意味着 DSG FET 被禁用。

    我通常不建议对终端应用使用 FET 测试命令(如 CHG_FET_TOGGLE)。 这些仅用于电路板的生产测试。 相反,您可以发送 fet_enable()命令,该命令允许器件自动控制 FET,并在触发保护时将其禁用。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    我确实测量了 AFE 中 DSG_EN 引脚的电压、并对其进行了设置、我需要对充电和放电 FET 进行单独控制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、您需要使用 HostFET 控制命令、而不是不供应用使用的 FET 测试命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会尝试一下、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    我已经尝试 使用 HostfetControl 来控制 FET 并启用充电和禁用放电 、但我 仍然会得到相同的行为。屏幕截图如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aymen:

    我不清楚你说你看到同样的行为意味着什么。 您正在尝试在图片中显示什么内容?

    需要注意的一个功能是体二极管保护-您可以在 TRM 中阅读有关此功能的信息、它将根据需要自动启用 FET 以防止 FET 燃烧。 E2E 上还有一些有关主机 FET 控制命令的其他主题、因此您最好查看这些主题以了解常见的挑战。 最后、我注意到 BQ78350-R1的 BQStudio 仪表板中显示的固件版本看起来很奇怪(请参阅下图)、因此从 TI.com 上的产品文件夹重新加载默认固件可能会很好、以确保您具有清晰的版本。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    感谢您推荐体二极管保护功能。在使用 Chg 电流阈值后 、我设法关闭放电 FET。