This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320U:将 LGPO 设置为三态的最佳方法

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126550/ucd90320u-best-way-to-set-lgpo-to-tri-state

器件型号:UCD90320U

大家好、

您能帮我确认将 LGPO 置于三态的最佳方法吗?

我希望的第一种方法是将 LGPO 设置为 Hi-Z 中的命令控制 GPO,这似乎是最简单的方法。

第二种方法是添加引脚、配置为高电平有效、开漏、并且能够设置无逻辑延迟:即延迟= 10ms *

我的理解是、这会在上电时使引脚保持低电平10ms、然后设置为 TRI-STATE、对吗?

3.第三种方法可以是从配置中删除 LGPO 并保留未分配。

如果不对 LGPO 进行分配、我可能会遇到什么情况?

这次的 LGPO 是 D5、但预计适用于所有 LGPO。

此致、

Jacob Butler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于 D5、客户是否希望将该引脚配置为仅三态输出信号或将其配置为三态逻辑 GPO 输出?

    它们是不同的。

    如果您只想让 D5作为三态输出,则可以将其配置为基于命令的 GPO 输出,

    但是、如果您希望将 D5作为三态逻辑 GPO 输出、唯一的方法是将其配置为开漏、根据逻辑、它可以是高电平或低电平。

    它确实应用了所有 IO。

    LGPO 引脚意味着这些引脚可用作逻辑控制 GPO 输出、而其余 IO 不能用作逻辑控制 GPO 输出。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    在这种情况下、客户只希望引脚不影响连接线迹、以避免先前连接的布局变化。

    感谢您的明确解释、这确实 说明了差异。

    此致、

    Jacob