This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:PGOOD 问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119119/tps53513-question-of-pgood

器件型号:TPS53513

尊敬的团队:

客户有一个具有53313的电路板、现在遇到发送 PG 的问题、这组 PG 被发送到 CPLD。
我想问的是、VREG 还具有5V 电压、EN 这些电压是正常的~输出也具有1.15V 的正常输出、但仅发送 PG、原因可能是什么? 您能帮助澄清吗?
此外、后端的 CPLD 是否可以拉 PG? 但我没有在 R1542的引脚端发送它。 这似乎不是原因。

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我们的美国专家将检查并在明天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    为了消除 CPLD 将 PG 拉低的可能性、是否可以移除 R1542并测试 PG 是否变为高电平?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我将会关闭此帖子、因为长时间没有反馈。

    如果您需要进一步的支持、请回复、此 帖子将再次打开。