This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120:Fusion Digital Power Designer 未找到 UCD90120

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126327/ucd90120-fusion-digital-power-designer-don-t-find-the-ucd90120

器件型号:UCD90120

您好!
我们使用 TI_Fusion_Digital-Power-Designer 对 UCD90120进行编程。 Fusion 软件不会进入 GUI。

我们多次重试、然后融合软件进入 GUI 并显示以下错误:(器件显示为:UCD9XXX)

如果我们使用器件 GUI 进行扫描、信息如下:

我们尝试了许多版本的 TI_Fusion_Digital-Power-Designer、例如版本1.8230、1.9.63、2.0.179、2.0.50、7.0.19、 7.0.25、7.7.1。 操作系统是 Window7、Window10和 Window11。 结果是相同的。

UCD90120的电路如下:(地址= 52。 ADDR0/1的引脚通过30k Ω 电阻器下拉)

3.去年订购的旧 UCD90120适用于我们的所有电路板。 而在今年之前订购的新 UCD90120也存在上述问题。

 

您能帮我们解决这些问题吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    器件似乎停留在 ROM 模式而不是正常程序模式。

    请提供器件的顶部标记、以便我们提供更好的支持。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 以下是卡在 ROM 模式下的器件的顶部标记。

     UCD90120_TI 26K_D1GH G4

     UCD90120_TI 27K_A77K G4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这些器件不是从 TI 合法 分销渠道购买的。

    除非获得有效的购买批准、否则我们不能提供任何进一步的支持。

    此致

    Yihe