This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320 LGPO 的逻辑检查

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126280/ucd90320-logic-check-for-lgpo-of-ucd90320

器件型号:UCD90320

您好 Yihe:

我想检查 LGPO 的输入是否跟踪逻辑或电压电平?

-

例如、我将 GPI 或 GPO 设置为低电平有效。 我将该 GPI 或 GPO 设置为 LGPO 的逻辑之一

现在、如果 GPI 有3.3V 输入或 GPO 有输出:

在逻辑上、GPI 或 GPO 为0。 但在电压方面为1。

我想知道 LGPO 根据逻辑或电压判断 GPI 或 GPO 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    GPI 是一种输入 CMOS 信号、当大于2.4V 时视为高电平。

    对于 GPI、只有两种状态:ASSERTER 或 DE_ASSERT。 配置为高电平有效的 GPI 在高电平(>2.4V)时视为有效

    无论是否生效或失效、LGPO 都只会考虑。

    对于 LGPO 输出、当 LGPO 的逻辑为逻辑真时、其输出有效、否则输出无效。  

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    简单地说、LGPO 将遵循逻辑 GPI /GPO/ETC 的设置、设置为 true (有效)或 false (无效)。

    它不会 单独判断。

    -

    感谢您的帮助!