请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90320 您好 Yihe:
我想检查 LGPO 的输入是否跟踪逻辑或电压电平?
-
例如、我将 GPI 或 GPO 设置为低电平有效。 我将该 GPI 或 GPO 设置为 LGPO 的逻辑之一
现在、如果 GPI 有3.3V 输入或 GPO 有输出:
在逻辑上、GPI 或 GPO 为0。 但在电压方面为1。
我想知道 LGPO 根据逻辑或电压判断 GPI 或 GPO 吗?