This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7705A:原料处理

Guru**** 2507535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126392/tl7705a-resin-treatment

器件型号:TL7705A

各位专家、您好!

我想确保树脂销可以打开或不打开。

图14电路似乎显示了开路情况的示例、但我对其行为感到困惑。

如方框图8.2所示、树脂看起来没有内部上拉或下拉。

如果 不使用该引脚作为另一个复位信号输入、建议上拉至 Vcc?

感谢您的支持。

此致、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    原料销用作手动复位。 当原料被拉至低电平时、/RESET 将被拉至低电平、RESET 将被拉至高电平。 尽管未提及、但如果不使用树脂、最好将其拉至 VCC 以防止意外复位。  

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔特-圣、

    感谢您解释树脂的行为和用例。 然后、如果发生这种情况、我将把它上拉至 VCC。

    请注意、

    小岛上的 Kazuki