This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:关于 EN 电压的建议运行条件

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123662/tps53319-regarding-recommended-operating-condition-for-en-voltage

器件型号:TPS53319

您好的支持团队。

我对 EN 电压的建议运行条件有疑问。

我提到了以下帖子。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016282/tps53319-enable-voltage-should-not-higher-then-vreg-for-0-8-v?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS53319#

EN 的绝对最大额定值为7V。 (建议运行电压为6.5V。)

如果 EN 不允许高于 VREG + 0.8V、则当 EV 电压达到6.5V 时会发生什么情况?

由于最大 VREG 电压为5.36V、因此它将超过 VREG + 0.8V。

EN 电压的建议工作条件是否不高达6.16V?

对于不应超过 VREG + 0.8V 的原因、没有足够的解释。

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚上有一个 ESD 钳位电路。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908546/tps53319-about-en-pin

    VREG 电压可能会变化。  如果 VDD 为4.5V、则 VREG 不能为5.36V、因此建议 VREG + 0.8V。     如果问题是电压电平、请像 EVM 原理图那样串联一个1k 欧姆的电阻器。   如果 EN 比 VREG 高0.8V、则问题在于锁存器件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚上有一个 ESD 钳位电路。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908546/tps53319-about-en-pin

    VREG 电压可能会变化。  如果 VDD 为4.5V、则 VREG 不能为5.36V、因此建议 VREG + 0.8V。     如果问题是电压电平、请像 EVM 原理图那样串联一个1k 欧姆的电阻器。   如果 EN 比 VREG 高0.8V、则问题在于锁存器件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daniels- San

    感谢您的回答。

    很抱歉我迟到了。

    VDD=12V 时、VREG_max 为5.36V。

    在这种情况下、如果 EN=6.5V、我的理解是、我需要串联一个电阻器吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5.36V 下的 VREG 是一种临界情况、但不太可能。   VREG 可介于4.77V 至5.36V 之间、但通常为5.0V

    如果直接驱动电压大于5.5V 的 EN 引脚、我将使用1k Ω 串联电阻。  

    EN 引脚上需要大于1.6V 的电压来启用器件。   如果使用 VIN/VDD 至 EN 接地的电阻分压器,则不需要1k 欧姆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daniels- San

    很抱歉我迟到了。

    感谢您的支持。

    我明白了。

    谢谢。

    此致、

    千兆