This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:无需有关所述器件的少量信息

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125742/tps65219-need-few-information-about-the-part-mentioned

器件型号:TPS65219

您好!

目前 TPS6521902RHBR 器件处于活动状态、我是否知道该器件支持多长时间?

是否有 EOL?

您可以建议我为该部件选择几个替代部件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E!  TPS6521902RHBR 是我们配置为 AM62处理器+ LPDDR4供电的新型 PMIC 之一。  我们目前支持可用于原型设计和评估的预量产样片。  该器件将于2023年第1季度至第2季度正式上市。 应用手册"使用 TPS65219 PMIC 为 AM62x 供电(修订版 a)"显示了在不同情况下、每个 PMIC 型号如何为 Sitara AM62处理器供电。 我们还将发布此 PMIC 的用户可编程版本、供客户对设置进行重新编程、以支持不同的处理器/SoC 系统电源要求。  

    TI 的长期政策是尽可能保持每种产品的可用性,而每种产品都有足够的需求。 TI 认识到其产品已向多种客户销售、广泛用于各种工业应用、预期生产寿命超过10年。

    TI 使用内部和外部制造合作伙伴网络,不向 TI 提供无条件供应保证。 因此、无条件保证不可能消除所有供应寿命风险。 但是、在独特供应商停止向 TI 供应材料的情况下、应尽一切努力重新鉴定新的供应源、以确保供应的持久性。

    除了上述示例中的条件供应商可用性问题外、TI 确实制定了明确的指南、以确保我们仅在同时存在以下三个条件时才考虑将 TI 标准产品淘汰: 该产品在过去五年内没有销售(汽车或高可靠性产品为七年)、已投入生产至少10年、目前没有客户需求。

    为了加强我们对产品寿命的承诺、在极少数情况下、我们会将 TI 产品归类为停产产品、只有当存在可能影响产品质量或长期制造产品能力的潜在问题时、我们才会这样做。

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以为此器件向我发送 RoHS 文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可提供 RoHS 文档、但受 NDA 限制。 请联系您分配的 TI 客户经理以发起 NDA 协议。 如果您有任何其他问题、请告知我们。   

    谢谢、

    Brenda