This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45-Q1:PWM 控制器和反激式控制器之间的差异

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45-Q1, LM5155-Q1, LM3481-Q1, UCC28C45, UCC28C55, LM5155, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126530/ucc28c45-q1-difference-between-pwm-controller-and-flyback-controller

器件型号:UCC28C45-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5155-Q1LM3481-Q1UCC28C45UCC28C55LM5155LM3481

您好、专家、

我们的客户正在开发 OBC/DCDC 平台。 我看到 UCC28C45-Q1 PWM 控制器和  LM3481-Q1或 LM5155-Q1 反激式均可用作反激式拓扑。 我想知道它们之间的差异、因为它们可以实现该功能。 请帮帮我。 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    UCC28C45 (或 UCC28C55)是一款低成本8引脚解决方案、可从 TI 和其他供应商(第二来源)处获得。  UCC28C4x 系列的最小工作电压为6.6V

    LM3481和 LM5155稍微大一点(10和12引脚)、提供更多功能、但成本更高。  这些器件的工作电压低至2.97V

    此致、

    Eric