This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS68470:TPS68470的替代解决方案

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS68470
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125237/tps68470-alternative-solution-for-tps68470

器件型号:TPS68470

大家好、

我们是否有 TPS68470的替代解决方案

客户正在为 ADL 平台和摄像头 PMIC 寻找任何与 TPS68470类似的 PMIC 解决方案。 如果由英特尔认证、将会更好。

他们关心的是2023年第1季度 IT 供应、每年需求为25ku。

谢谢。

ABIIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABIN:

    遗憾的是、我们没有与 TPS68470等效的 PMIC、它符合 Intel 的要求。 此请求背后是否存在任何技术问题、还是严格由于电源问题?

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Copeland、

    仅限电源问题。 我们是否有适用于该应用的非英特尔合格解决方案?

    谢谢、

    ABIIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABIN:

    任何替代解决方案都需要部分分立式解决方案、例如 PMIC (降压和 LDO)+分立式 LED 驱动器+等。您是否有 展示 TPS68470所需功能的客户原理图?

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Copeland、

    TPS68470是在新项目中设计的、您能否向我发送 TI 分立式解决方案信息?  

    这是一个刚启动的项目、因此他们可以肯定地更改设计。

    ABIIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABIN:

    分立式解决方案会因客户打算使用的 TPS68470特性而异。 例如、并非所有客户都需要 ILED 驱动器。 客户是否有方框图或类似的方框图可供评估?

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!


    与 《英特尔设计指南》几乎相同、并删除了红外 LED 功能。  您能否提供分立式解决方案、并检查它们是否会有任何软件问题?

    最棒的

    ABIIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABIN:

    分立式解决  方案可以实现相似的硬件功能、但不一定具有相同的软件功能。  从软件的角度来看、分立式解决方案可能具有与 TPS68470明显不同的配置顺序。  如果客户需要电源解决 方案提供相同的硬件和软件功能、最好的方法是使用 TPS68470。

    谢谢、

    Gerard