This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:应用问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126520/bq24072-application-question

器件型号:bq24072
主题中讨论的其他器件: BQ25600

您好!

我想使用 bq24072电池充电器独立应用为锂聚合物电池充电、并在充电时为我的负载供电。  

背景:我有一个锂聚合物电池3.7V 6000mAH、需要使用电池充电器 IC 通过 USB-c 对墙面5V 2A 适配器进行充电。 系统负载为 Raspberry PI 4b、其中建议的工作电源为5.1V 和3A。 因此、我需要一个升压转换器来升高来自电池的电压。 因此、输出将转向所选电池充电器 IC 的升压转换器。 rasbperry PI 会消耗2A-2.5A 的电流、只需猜测即可、因此升压转换器的大小应达到输出3A。 我 已经想到了升压转换器、即 TPS61235、并且已经进行了详细计算。 返回到 bq24072。 我是否能够应用此电池充电器 IC 为电池充电并为升压转换器提供输出? 输入电流约为1.3A-1.5A 的电池充电器 IC、电池充电电流为1.3A。 我不确定如何在为电池充电的同时应用此 IC 为负载供电。  

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    在此应用中使用开关充电器可能是不错的选择。

    bq24072利用电源路径管理、因此、虽然它可以为电池充电并提供负载电流、但从 IN 引脚拉取的电流仅限于1.5A。 如果您仅为电池提供1.3A 电流、这是可能的、但当您在输出端引入系统负载时、充电电流将减小(DPPM、INDPM) 如果输入电流不能同时处理这两个负载、以维持系统和输入电压。

    BQ25600具有 OTG 功能、即升压转换器功能、这一点可能不重要。  

    此致、

    Anthony Pham