Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25792 你(们)好
在使用 BQ25792EVM 进行测试时、客户想要测试关断模式、当将 SDRV_CTRL[1:0]发送到01、REG11设置 为0x43时、寄存器不变。
根据数据表、我们知道在配置期间需要断开适配器、否则写入值无效;
因此 、当配置时、它们使用电池供电并断开适配器;这个位的值不能改变。 另一个寄存器可以正常改变。


为什么该芯片不能处于关断模式?
正在等待您的回复。
谢谢
星号