This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792无法处于关断模式

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126966/bq25792-bq25792-can-not-in-shutdown-mode

器件型号:BQ25792

你(们)好

在使用 BQ25792EVM 进行测试时、客户想要测试关断模式、当将  SDRV_CTRL[1:0]发送到01、REG11设置 为0x43时、寄存器不变。

根据数据表、我们知道在配置期间需要断开适配器、否则写入值无效;

因此  、当配置时、它们使用电池供电并断开适配器;这个位的值不能改变。 另一个寄存器可以正常改变。

为什么该芯片不能处于关断模式?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    REG0x14[7]必须为= 1才能告知充电器存在一个运输 FET。

    此致、

    Jeff