This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:有助于了解原理图

Guru**** 2384680 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, USB-PD-CHG-EVM-01, TPS25750EVM, TPS25750, BQ25792, BQ25731EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126890/tps25750evm-help-with-understanding-the-schematics

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25731USB-PD-CHG-EVM-01BQ25792TPS25750BQ25731EVM

大家好、我正在使用 tps25750S 和 bq25731芯片来尝试创建具有 USB-C 电源输出功能的 PCB。  
使用 Altium、我已经为 tps25750s 芯片接线、并基于 USB-PD-CHG-EVM-01进行设计。不幸的是、该器件使用了不同的 bq 芯片、似乎存在很大差异。
TPS25750EVM 使用 bq25731、因此我想知道是否有适用于此器件的 CAD/Altium 文件、因为这将极大地提高我对如何连接系统的理解。如果没有、需要查看任何建议的文档来连接和工作两个芯片? 目前的计划是使用 tps25750EVM 数据表中的原理图、但这些原理图并不容易遵循。

此外、我还询问我们是否正确连接了 tps25750。  




引脚19 (VSYS)是否连接到 A1、B1、D1和 E1、它们也连接到 bq 芯片的输出? 其中 A2、B2、D2、E2连接到引脚26和27以及 USB-C 本身。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们将添加这两个芯片、以便通过 USB-C 为另一个 PCB 供电 将不使用电池、器件将始终插入电源、并且不需要对器件进行充电。 我知道 bq25731在我们的用例中过电、但它是我们看到的唯一一个芯片库存。  
    BQ25792原理图更易于理解。 是否有方法将31与92相似地接线? 或者、如果唯一的目的是在不连接到电池/不需要充电的情况下为另一个器件供电、我们是否不需要连接到 bq25731的组件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了器件的 Altium 文件、这很有用、但仍然很困惑、哈哈、我想在我的最后一个有关删除某些连接的问题中添加更多信息。
    我们有24V 或12v 进入 bq 芯片、需要9V 电压、也可能需要12v 输出电压通过 USB-c 为外部器件供电。 如果您对如何继续进行有任何建议、我们将不胜感激。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rowan:

    感谢您与 E2E 联系!

    很高兴您能找到此器件的 Altium 文件!

    关于 PD 控制器、我建议您开始使用 TPS25750 GUI、该 GUI 可在下面及其用户指南中找到。

    GUI: https://dev.ti.com/gallery/info/1769824/TPS25750_Application_Customization_Tool 

    GUI 用户指南可在应用程序的"Documents"选项卡下找到:  

      

    您可以使用此工具 为 TPS25750S 创建可用的配置映像。  

    关于 BQ 芯片、我不是该器件的专家、因此我将继续将此线程重新分配给相关组织。

    我希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin 感谢您的回答、很幸运、我目前正在寻找有关硬件 PCB 设置的更多建议。  
    GUI 似乎仅用于将 代码刷写到已设置的 TPS 系统中。
    我还收到了一封电子邮件、说有人回复了该主题、询问有关 bq 芯片所需内容的更多信息、但我在这里看不到任何其他答案。 那么我想重申一下我所寻找的一些东西、希望他们能看到它吗?

    对于 TPS25750S、我通常只想知道 引脚19 (VSYS)是否连接到 MOSFET 的 A1、B1、D1和 E1、后者也连接到 bq25731芯片的输出? 这可能更像是 bq 专家的问题、但 tps25750S 的其他一切对我来说都很好。

    对于 BQ25731 -我需要我的器件来提供 USB-C 电源输出。 电源输出将用于为我未设计的不同 PCB 供电。 该器件需要从我了解的内容中通过 USB-c (大约20W)获得9V 或12v、以便获得正常工作的 USB-C PD 电源我需要 tps25750 (用于通信)和 bq 芯片(用于改变电压)。 我的系统没有电池、因为它始终处于插入状态。 我已经测试 了 USB-PD-CHG-EVM-01 、它开箱即可用于我的应用。 遗憾的是、BQ25792已缺货、因此我必须使用 BQ25731、我被告知它可以正常工作。  
    主要问题是 BQ25731进展得更远、原理图复杂得多。 由于我的系统没有电池、我是否不需要任何引脚或组件? BQ25792通过原理图对我来说很有意义、我可以将其添加到器件中没问题、BQ25731有很多所需的组件、看起来所有组件都很难校正、并且占用了更多空间。 主要问题是:我是否可以移除 BQ25731中的组件/引脚、因为没有对电池进行充电、只是 USB-C 电源系统需要降低电压、 或者是否有任何其他更简单的 BQ 替换芯片 、使 tps25750能够正确提供经销商处库存的 USB-C 输出电源?   
    谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 BQ25731原理图、请查看 BQ25731EVM 用户指南。 https://www.ti.com/tool/BQ25731EVM

    它与 BQ25792类似、但功能更强大。