This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:STAT 充电指示灯低电平状态延迟了几秒钟或几分钟

Guru**** 2392475 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126754/bq25886-stat-charge-indicator-low-status-delayed-couple-seconds-or-minutes

器件型号:BQ25886

大家好、团队、

美好的一天! 我们需要您帮助解决客户的以下问题。

我们独立使用 BQ25886、运行良好、但有2个问题我们无法解决。

1、如果连接了5V 标准 USB-C 充电器、则 STAT 引脚 会在长时间延迟后变为低电平(如果电路未预热、则会持续更长的秒、甚至会持续更长时间。)

2、电池充电电流有时低于配置值、充电不正确、但 STAT 引脚为低电平。 在这种情况下、唯一的解决方案是断开并重新连接 USB 连接器。

 

配置:

充电电流限制:1.8A

输入电流限制:2.8A

充电电压:8.4V (VSET 悬空)

OTG 禁用

 

我们尝试过的电池组:2S3P 和2S2P 7800mAh、9000mAh。

此问题与 USB-C 充电器类型/NTC 值无关、与电流限制配置无关、与电池组类型无关、所有问题的最大充电电压均为8.4V。

我们不能弄清楚是哪个部分负责这些问题。 我连接了带有 USB 连接器接线的电路图。

请参阅附件

  e2e.ti.com/.../attachments-_2800_2_2900_.zip

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我怀疑在 USB D+/D-检测期间器件会混淆。 您是否尝试过其他类型的适配器?

    当它"工作"时、充电电流是多少? 您能否详细说明"充电不正常"?

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、  

    感谢您的回答。 以下是客户对您的问题的回答。

    我们已经尝试了5种类型的适配器、它们具有不同的电缆或连接到笔记本 电脑 USB、结果始终相同。 连接 USB 电缆后、STAT 高电平->低电平延迟2秒。 有时会有更多的延迟、但这种情况非常罕见。
    如果充电不正确、正常充电电流介于1500mA 至1800mA 和700mA 至900mA 之间。 插入 USB 电缆时、此问题的概率约为1-2%。 如果充电电流较低、唯一的方法是拔下并重新插入 USB 电缆。
    此问题会在所有原型电路上出现、包括不同的电池组。
    PCB 堆栈为4层:信号/GND /信号/GND。
    USB D+/D-接线 在 PCB 上非常短。
    所有 USB 连接器引脚、D+、D-、GND、VBUS 均已正确连接。
    CC1、CC2通过5.1k 连接到 GND。
    TX、RX 引脚悬空、屏蔽悬空。
    此致、
    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    通常、D+/D-检测所需的时间不超过几百毫秒。 启动 LDO 或 V_REGN 所需的时间大约为200毫秒。 然后充电器将开始打开转换器。 为了更好地进行调试、我们需要跟踪 VBUS、D+/D-、V_REGN 和 IBAT、以查看最大延迟的位置。

    此致、

    林红