This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:将 Lippo 电池的3.7V 转换为3.3V

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127085/lp5907-convert-3-7v-of-lipo-battery-to-3-3v

器件型号:LP5907

尊敬的 TI 专家:

LP5907MFX-3.3/NOPB 能否稳定地将锂聚合物电池提供的3.7V 转换为3.3V?

由于我看到数据表中的电源恢复提到 Vin 需要至少为 Vout + 1V。

使用开关稳压器代替 LDO 是否是转换 Lipo 电池电源电压的好选择?

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    绝对可以在该配置中使用它。 最大负载下的压降仅为250mV、因此您仍将有150mV 的额外余量。 不过、对于您的应用、需要考虑的一些因素是效率、消耗和继续工作所需的电池电量低、负载电流、瞬态、 等等。所有这些因素都将决定系统的最佳选择以及开关转换器或 LDO 是否更好。

    此致、

    标记