This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:无电池插入、仅 VBUS 5V 输入、PMID 无电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127104/bq25886-no-battery-plug-in-only-vbus-5v-in-pmid-no-voltage

器件型号:BQ25886

条件:

1、无电池插入、仅插入5V 适配器、BQ25886 VBUS 引脚具有5V 电压  

2、PMID 引脚无电压、这将导致问题、即电池电量耗尽时、BQ25886无法激活。

3 μ A、电池(电压8V)插入式,充电功能为 oke2e.ti.com/.../bq25886sch.pdf

测试:

1、示波器测试 PMID、捕获7波,峰值为5V,似乎符合数据表8.3.3.1较差的源电流鉴定、但我的适配器正常、它是稳定的5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    从您描述的内容来看、这似乎是由不良源故障造成的。 需要检查以下几点:

    1、当您说5V 输入时、它是在充电器的 VBUS 引脚上物理测量的电压吗? 在重负载下、VBUS 引脚上的电压可能远低于适配器规范的输出电压。

    2.加电期间是否有负载? 这也会降低输入电压。

    此致、

    林红