This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:需要具有直通的升压转换器、以实现 VIN>VOUT

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61236P, TPS61030, TPS63811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124818/tps61236p-need-boost-converter-with-pass-through-for-vin-vout

器件型号:TPS61236P
主题中讨论的其他器件:TPS61023TPS61030TPS63811

我需要一个用于3.7V、1A 负载的升压转换器(不是开关电流!) 单个锂聚合物电池供电、我们希望低至3.0V。 当系统由输入电压高达4.35V 的新电池供电时、我们还需要使用此器件。 负载可在3.4V 至4.5V 的电压范围内运行。

看起来 TPS61023可以正常工作、但我更喜欢 TPS61236P 的开关规格和可用性。 它能在该应用中工作吗? 我想我不关心 CC 模式。

风险似乎是当电池电压降至接近3.7V 时、TPS61236P 将进入直通模式。 我们可以在更高的电压下运行、最高可达4.5V、以帮助避免这种情况;如果 VIN 为3.9V 或更高、则应保持直通模式、如果该电压为高电平并且我们损失高达0.4V、则可能是可以的。 考虑到高侧开关的低 RDS (ON)以及选择低 DCR 电感器、我认为我们可以将 FET+电感器保持在100m Ω 或更低、这只会导致 Vin 大约0.1V 的压降。 但是、在恢复开关之前、VIN 必须下降到多低的目标 VOUT 值? 满0.6V?

TPS61030看起来也是一个选项、但根本没有提到直通模式。

你建议什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的联系。 与 TPS61236和 TPS61023在直通模式方面存在一些差异。

    当 VIN = VOUT - 0.6V 时、TPS61236P 可能过早进入直通操作(因此、如果您的 Vout 为3.7V、当 Vin 高于3.1V 时、它将进入直通模式)、 当 VIN 低于带迟滞的阈值时退出、不提供该阈值、稍后我将在工作台上对此进行测试。  

    当输入电压高于设置的输出电压时、TPS61023进入直通模式、因此如果 VOUT=3.7V、它将进入直通模式、直到 VIN > 3.7V、并在  输出电压降至设置的目标电压的97%以下时退出。

    TPS61030 没有直通模式。

    此致、

    Ding Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 我已经了解了更多内容、TPS68311可能是更适合此应用的解决方案。 你怎么看?

    最棒的

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们找不到 TPS68311、您确定该器件型号没有错误吗?

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 的错误:TPS63811。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    根据我的理解、在您的案例中、Vin=3.0~4.35V、Vout=3.7V、Iout=1A、 对吧?

    TPS63811是一款降压/升压转换器、当然可以在这种情况下应用、但该芯片的 Vout 由 I2C 接口设置、而不是外部电阻分压器、后者不同于 TPS61236。  我不确定天气会给你带来什么麻烦,如果不是,我认为没有问题。

    此致、

    Ding Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我们将使用63811;我们有一个可以通过 I2C 对其进行管理的微控制器。 如果63810恢复可用性、我们可能会切换到它。

    谢谢!