This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013:测试 BQ51013B 和 BQ51051B 所需的 EVM

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51051B, BQ51013B, TIDA-00318
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113798/bq51013-evm-required-for-testing-the-bq51013b-and-bq51051b

器件型号:BQ51013
主题中讨论的其他器件:BQ51051B、、、 TIDA-00318

尊敬的团队:我需要测试 WPC 1.1 WPC v1.2投诉的接收器 IC BQ51013B 和 BQ51051B。我尝试获取发送器 EVM 进行测试、但我无法在 TI 网站上找到活动 EVM。您可以建议发送器器器件型号、即 现货供应。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    让我离线与您联系、了解有关此请求的信息。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony 离线意味着

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    电子邮件、我已经联系过您。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的应用是为基于物联网的系统开发一个无线充电电路(我可以提供的大量信息)

    请在以下详细信息中说明:

    建议的发送器是否同时符合 BQ51051BRHLR& BQ51013标准。

    2.is BQ50002AEVM-607与 BQ500210EVM-689相同 、因为在接收器数据表中、它们建议使用 HPA689 (BQ500210EVM-68)发送器。

    BQ50002AEVM-607的交货周期是多少,因为它在印度分销商的各个地方都不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要多少准备时间才能将您无法购买的共享链接下载到该模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    很抱歉回复延迟、但我通过电子邮件回复了。 让我们继续、我可以关闭该主题。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pham 感谢您的意见。

    现在 我能够传输电力, 问题是 RX 线圈的位置不匹配,现在工作正常。

    由于最大效率限制为70%、 但在我的设计中、我们需要将 RX 线圈放置在距离发送器几毫米的位置。您能不能建议如何提高 RX 线圈距离的无线传输效率、我是说手动计算的计算/参考文档。

     

    谢谢、此致

    Narendra A

    硬件设计工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

     

    无线传输效率的主要因素是线圈的放置和几何形状。 这些因素会影响接收器和收发器之间的耦合。 有人告诉我、50%到70%的效率是良好的耦合。 关于放置和几何形状的一些问题

    • TX 产生的磁场应尽可能不中断
      • 磁场可能会因应用、PCB、异物、位置而中断
      • 例如、您可以根据 RX 的先前位置和允许功率传输的新位置观察到这一点
    • 接收器和收发器之间的线圈尺寸和形状应相似
      • 接收器线圈越大越好、但这是应用所限制的空间
    • 请注意、所有 TI RX (和 QI 系统)的线圈间最大距离为5mm。
    • 当接收器上的负载增加时、效率会逐渐降低、这是因为初始功耗会产生用于电力传输的磁场

     

     

    谢谢、此致、

     

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pham 使用以下设置、我能够计算下表所示的效率。 即使 将负载设为800mA、我也能获得最高42%的效率、 我想原因是 RX 线圈尺寸或其他任何限制效率的因素。

    1.我能够将 接收器线圈与发送器线圈对齐、并正确建立电源传输。

    2. RX 线圈规格为  

    BQ5103输出 电流 限制  为800mA

    电阻负载(欧姆)

    输入电压
    (五)

    I_IN
    (a)

    输出电压
    (五)

    输出电流
    (mA)

    效率
    %

    备注

    50

    5.

    0.34.

    4.948

    100

    29.1058824

     

    45.

    5.

    0.37.

    4.943

    111.

    29.658

     

    40

    5.

    0.36.

    4.937

    125.

    34.2847222

     

    35.

    5.

    0.39.

    4.926

    142.

    35.8713846

     

    30

    5.

    0.4.

    4.918

    176.

    43.2784

     

    25

    5.

    0.45.

    4.902.

    196

    42.7018667

     

    20.

    5.

    0.59.

    4.877

    244.

    40.3385763

     

    15.

    5.

    0.75

    4.836

    326

    42.04096

     

    10.

    5.

    1.005.

    4.28.

    450

    38.3283582.

    无法 连续传输

    9.

    5.

    0.995

    4.

    470

    37.7889447

    无法 连续传输

    8.

    5.

    0.94

    3.32.

    465

    32.8468085

    无法 连续传输

    7.

    5.

    0.92

    2.96

    465

    29.9217391

    无法 连续传输

    6.

    5.

    0.915

    2.6.

    455

    25.8579235

    无法 连续传输

    5.

    5.

    0.95

    2.2.

    455

    21.0736842

    无法 连续传输

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra

    我正在帮助 Anthony 完成 这个。

    线圈是我们以前使用过的一个很好的线圈、请参阅 TIDA-00318。  但在低于500mA 的低功耗输出电流下、它的效果最佳。  对于更高的电流、较大的线圈将更好地工作、类似于 Wurth 760308103202。

    以上数据看起来很奇怪、输入电流似乎在负载的基础上限制为1A、达到10欧姆。  这可能是测试设置问题吗?

    还要检查 BQ51013B ISET 引脚处的电压、1.2V 时将限制输出电流。