主题中讨论的其他器件:BQ51051B、、、 TIDA-00318
尊敬的团队:我需要测试 WPC 1.1 WPC v1.2投诉的接收器 IC BQ51013B 和 BQ51051B。我尝试获取发送器 EVM 进行测试、但我无法在 TI 网站上找到活动 EVM。您可以建议发送器器器件型号、即 现货供应。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:我需要测试 WPC 1.1 WPC v1.2投诉的接收器 IC BQ51013B 和 BQ51051B。我尝试获取发送器 EVM 进行测试、但我无法在 TI 网站上找到活动 EVM。您可以建议发送器器器件型号、即 现货供应。
谢谢你
我的应用是为基于物联网的系统开发一个无线充电电路(我可以提供的大量信息)
请在以下详细信息中说明:
建议的发送器是否同时符合 BQ51051BRHLR& BQ51013标准。
2.is BQ50002AEVM-607与 BQ500210EVM-689相同 、因为在接收器数据表中、它们建议使用 HPA689 (BQ500210EVM-68)发送器。
BQ50002AEVM-607的交货周期是多少,因为它在印度分销商的各个地方都不可用。
您好、Narendra、
无线传输效率的主要因素是线圈的放置和几何形状。 这些因素会影响接收器和收发器之间的耦合。 有人告诉我、50%到70%的效率是良好的耦合。 关于放置和几何形状的一些问题
谢谢、此致、
Anthony Pham
您好、Pham 使用以下设置、我能够计算下表所示的效率。 即使 将负载设为800mA、我也能获得最高42%的效率、 我想原因是 RX 线圈尺寸或其他任何限制效率的因素。
1.我能够将 接收器线圈与发送器线圈对齐、并正确建立电源传输。
2. RX 线圈规格为
BQ5103输出 电流 限制 为800mA |
||||||
电阻负载(欧姆) |
输入电压 |
I_IN |
输出电压 |
输出电流 |
效率 |
备注 |
50 |
5. |
0.34. |
4.948 |
100 |
29.1058824 |
|
45. |
5. |
0.37. |
4.943 |
111. |
29.658 |
|
40 |
5. |
0.36. |
4.937 |
125. |
34.2847222 |
|
35. |
5. |
0.39. |
4.926 |
142. |
35.8713846 |
|
30 |
5. |
0.4. |
4.918 |
176. |
43.2784 |
|
25 |
5. |
0.45. |
4.902. |
196 |
42.7018667 |
|
20. |
5. |
0.59. |
4.877 |
244. |
40.3385763 |
|
15. |
5. |
0.75 |
4.836 |
326 |
42.04096 |
|
10. |
5. |
1.005. |
4.28. |
450 |
38.3283582. |
无法 连续传输 |
9. |
5. |
0.995 |
4. |
470 |
37.7889447 |
无法 连续传输 |
8. |
5. |
0.94 |
3.32. |
465 |
32.8468085 |
无法 连续传输 |
7. |
5. |
0.92 |
2.96 |
465 |
29.9217391 |
无法 连续传输 |
6. |
5. |
0.915 |
2.6. |
455 |
25.8579235 |
无法 连续传输 |
5. |
5. |
0.95 |
2.2. |
455 |
21.0736842 |
无法 连续传输 |
您好、Narendra
我正在帮助 Anthony 完成 这个。
线圈是我们以前使用过的一个很好的线圈、请参阅 TIDA-00318。 但在低于500mA 的低功耗输出电流下、它的效果最佳。 对于更高的电流、较大的线圈将更好地工作、类似于 Wurth 760308103202。
以上数据看起来很奇怪、输入电流似乎在负载的基础上限制为1A、达到10欧姆。 这可能是测试设置问题吗?
还要检查 BQ51013B ISET 引脚处的电压、1.2V 时将限制输出电流。