This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 解决方案与 LT8672IDDBM 的对比

Guru**** 2511725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74670-Q1, LM74720-Q1, LM74722-Q1, LM74721-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126479/ti-solution-against-lt8672iddbm

主题中讨论的其他器件:LM74670-Q1LM74720-Q1LM74722-Q1LM74721-Q1

大家好、

我想知道 TI 是否有与 LT8672IDDBM 相似的产品。

此器件整合了内部电源的升压结构、但我认为 TI 没有此类器件。

TI 最接近的器件可能是 LM74670-Q1。

您能否帮助检查您对此部件是否有更好的建议?

期待您的回复。

谢谢你。

https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/lt8672.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chia Cheng、

    我们拥有与 LT8672非常相似的全新系列器件(LM7472x-Q1)、该系列器件具有集成的升压转换器(取代了传统的电荷泵)、可驱动 MOSFET 栅极。 请参阅下表、更好地了解 LM74720-Q1、 LM74721-Q1和 LM74722-Q1之间的差异

    功能

    LM74720-Q1

    LM74721-Q1

    LM74722-Q1

    输入电压范围

    3V-65V

    3V-65V

    3V-65V

    VIN 反向额定值

    -65V

    -33V

    -65V

    Iq (开)

    27uA

    27uA

    27uA

    Iq (关闭)

    1.5uA

    1.5uA

    1.5uA

    稳压器

    17mV

    17mV

    13mV

    反向电流保护

    响应

    0.45µsec μ A

    0.45µsec μ A

    0.45µsec μ A

    正向导通响应

    1.9µsec μ A

    1.9µsec μ A

    0.8µsec μ A

    ISO7637脉冲抑制

    需要外部双向 TVS (通常为 SMBJ36CA)

    实现无 TVS 系统设计

    需要外部双向 TVS (通常为 SMBJ36CA)

    符合 ISO16750、LV124标准

    是的

    是的

    是的

    OV

    是的

    是的

    是的

    封装

    3mm x 3mm WSON 12引脚封装(与 LM74721-Q1兼容)

    3mm x 3mm WSON 12引脚封装(与 LM74720-Q1兼容)

    3mm x 3mm WSON 12引脚封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您提供比较表。

    我将相应地促进我们的解决办法。

    感谢您的帮助!