This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430:器件故障模式->Vout 等于 Vin

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: LM60430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127093/lm60430-device-failure-mode---vout-equals-vin

器件型号:LM60430

各位专家:

这 可能不是 LM60430的具体问题。 由于 Vout 和 Vin 的某些故障、是否有机会出现这种情况? 假设使用 LM60430的线性输入电压为24V、输出电压为5V。 当 Vin 和 SW 引脚之间的 HS 受损和短路时、Vout 是否可能为24V?   

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,希老

    如果 HS 较短且 LS 如您所述正常、则可能会发生这种情况。

    此致