This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14240-Q1:最小输出电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127070/ucc14240-q1-minimum-output-voltage

器件型号:UCC14240-Q1

您好!  

根据数据表、最小输出电压 VDD-VEE 为18V。您能解释原因吗? 我配置为单路输出并将其设置为16.5V、但现在仍能正常工作。是否会损坏我的组件? 我应该期待什么?

此致

Toktam Khani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toktam:

    为了满足数据表中列出的所有参数、我们根据18V<VDD-VDD<25V 的指定限值进行测试。您可能会看到您的设置输出调节为16V、但稳压、整个温度范围内的功率、 当 VDD-VEE=16V 时、无法确保在最小/最大输入电压下可靠启动、并且无法确定许多其他数据表参数。如果您需要+16V、 您可以将 UCC14240配置为双路正输出、而不使用第二个输出、也可以应用第二个隔离式电源轨来偏置系统中的其他东西。 例如、您可以配置 VDD-VEE=21V。在下面的示例电路中、参考 UCC14240应用手册的第6节、这意味着您将 FBVDD 设置为在21V (VDD1=21V)下进行调节、然后您可以设置 FBVEE 以在+16V (VDD2=16V)下进行调节。 根据1/(16V:21V)或1.3:1设置正确的电容器比率、这样您就可以获得16V 的隔离电源电压。  

    感谢您通过 E2E 进行连接、并感谢您在设计中考虑使用 TI 电源管理 IC。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    首先、感谢您的回答、我希望得到更准确一点的答案、确切地说、"许多其他数据表参数"是什么、您是否这样测试过? 似乎您自己没有使用 IC。在我们的设计中、我们将其设置为双输出(因为您提到的原因)、并认为我们只能使用正极侧、但它不起作用。经过数周的努力、 如果没有任何成功、我希望将其更改为单输出。不对称负载会使 IC 内部的 symmetrizer 产生巨大问题。 这是一个非常明智的 IC、我是一个粉丝、但现在我不确定。  

    BR Toktam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toktam

    与任何电源 IC 一样、如果您的运行超出数据表中给出的限制、则不确定会产生什么影响。 数据表参数以限值的形式给出、VDD-VEE 的限值为 18V<VDD-VDD<25V。在 TI 内部、我们在验证 和鉴定期间测试超出限值的情况、但这是为了建立 IC 的稳健性、并对 我们添加的保护带数量提供额外的信心 与数据表参数进行比较。

    作为支持 UCC14240-Q1的应用工程师、我测试了该 IC 的许多配置、包括我们在这里讨论的双路输出。 很抱歉、 您遇到了双路输出配置和仅加载一个输出的问题。 如果您可以详细解释并分享您的原理图、VIN、VOUT、LOAD 等 以及与您所看到的内容相关的一些波形、我应该能够在我的实验室中快速构建您的电路并与您一起解决问题。

    此致、

    Steve M