This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:最小过流限制阈值&并联 FLT

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127004/tps272c45-minimum-overcurrent-limit-threshold-paralleling-flt

器件型号:TPS272C45

数据表未指定过载条件下的最小过流限制阈值。

如何确保在正常负载条件下不触发过载?

例如:RLIM=10k、ILOAD=2A  ->最大值 DS 值为2.42A,最小值?

如果并联多个 TPS272C45、是否可以并联 FLT 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guenter、

    对于正常负载(电流爬行)条件、您可以假设与过载条件相同的最小值、这意味着电流限制可触发低至1.58A。 在这种情况下、您将确保系统正常电流低于1.58A、以不触发电流限制。

    对于故障信号、可以将它们并联、它们将报告故障。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    您好