This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:TPS53515 OVP 无法正常工作

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126847/tps53515-tps53515-ovp-is-not-functioned

器件型号:TPS53515

大家好、

我的客户针对 DDR4 P2V5电源轨测试 TPS53515。发现 Vout 将高于2.5V。但 OVP 无法正常工作。  

PG 变为低电平、然后控制器使 EN 变为低电平以关闭器件。您有什么想法吗?

对于 TPS53515函数、任何问题都会导致 OVP 功能无法正常工作? 谢谢!  

 e2e.ti.com/.../r.jfif  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    您能否向我们展示他们的原理图以及他们在电路板上施加过压的位置/方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8623.r.jfif

    您好、Tomoya、

    是否可以看到 r.jfif 附件? 用于 FB 引脚波形。 我已经让客户再次检查引脚上是否探测到该引脚。FB 引脚遵循 VOUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我将关闭此主题、因为我们已转到电子邮件。