This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610EVM:为 BQ24610EVM 加电

Guru**** 2811135 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126915/bq24610evm-powering-up-the-bq24610evm

器件型号:BQ24610EVM

您好!

我刚收到 BQ24610EVM 电路板。 我想按照图1中的数据表将直流输入电源(图中的电源#1)连接到电子负载(图中的负载#1)、而无需连接电池(图中的负载#2)。 保持与图相同的配置、我能否在 J5 VSYS 中将24V 直流电源连接到 J1 ACPWR 输入端、将1.8V 直流电源连接到 J4 TS 输入端、并将电负载连接到恒定电流模式?  此配置不工作-电源#1持续打开和关闭;我不确定是否存在短路。

总之、如何在输入端连接基本24V 直流电源、并在电池断开连接时在负载1上接收该电流?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生这种情况时、您可以捕获输入电压、PH 电压、VBAT 电压和 SYS 电压的波形吗? 此外、您的跳线设置是什么?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。 我将检查波形。 但是、我对数据表中描述的设置过程有点困惑: bq2461x/bq2463x (HPA422A)多节同步开关模式充电器(修订版 a)

    在过程3.4.1中、 PS#1和 PS#2均应以 0±100mV 的电压供电(如第3.3节所述)。 如果直流电压为毫伏、以下电压(在第3.4.1节步骤2中)将如何显示? 此外、如果我不在 J5 (BAT)中连接电池、这些电压是否仍然有效?

    测量→V (J5 (SYS))= 0±500mV 测量→V (TP (VREF))= 0V±1000mV 测量→V (TP (REGN))= 0V±500mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这只是测试过程的开始。 第3.4.2节将验证调节电压、第3.4.3节将验证充电电流。 对于3.4.1负载#2或电池已关断。  

    此致、

    Mike Emanuel