This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18532KCS:放大 PWM 信号

Guru**** 2813405 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A, CSD18532KCS, CSD18541F5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126069/csd18532kcs-amplify-pwm-signal

器件型号:CSD18532KCS
主题中讨论的其他器件:CSD18543Q3ACSD18541F5

大家好、

客户希望将3.3V PWM 信号放大为36V PWM 信号。

  1. 您能否为满足以下要求推荐合适的器件?
    1. 输入:300kHz PWM、3.3V 电压来自 MCU
    2. 输出:36V、25mA 时为300kHz PWM、150mA 时的开通峰值小于0.1us
  2. 如果您认为集成解决方案更适合、您会建议使用哪种器件?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    感谢您的查询。 可以使用多个 TI FET。 我认为像 CSD18543Q3A 这样的60V SMT 设备可以 在应用中工作。 它比 TO220封装中的 CSD18532KCS 要小得多且成本更低。 另一种选择可能是 CSD18541F5、但它具有较高的 RG、这在高开关频率下可能是一个问题。 请告诉我您的想法。

    谢谢、

    John Wallace

    TI FET 应用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    继我之前的响应后、我们没有任何 N 沟道 FET >=40V、RDS (on)的额定 VGS = 3V (或更低)。 CSD18543Q3A 和 CSD18541F5的额定电压均仅低至 VGS = 4.5V。 我知道这是低电流、但我不确定这些 FET 中的任何一个是否会按预期运行、TI 无法保证 VGS < 4.5V 时的导通电阻。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、

    John