This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36274:有关 LED 电流斜坡功能的问题

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126604/lm36274-questions-on-led-current-ramp-function

器件型号:LM36274

大家好、  

有一个有关 LED 电流斜坡功能的问题。  

我们通过 REG0x03位[6-3]更改斜坡以调整电流斜坡、但我们发现它仅在 LED 电流从低电平变为高电平时影响。 但是、如果 LED 电流从高电平变为低电平、则没有效果。  

我们在 EVM 上进行测试、情况相同。 请帮助检查并解释原因。谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将首先尝试在 EVM 上重复此症状。 答复将于明天发送。

    此致、

    Patrick Yao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我无法在我们的 EVM 上重复此症状。 当电流从低电平变为高电平、从高电平变为低电平时、电流斜坡正常工作。

    我将斜坡时间设置为20ms (REG0x03设置为0xBD)。 电流从15mA 变为30mA (低到高)、从30mA 变为15mA (高到低)。

          

    10Ω Ω 电阻器来获取 LED 电流、从而以电压的形式测量波形。 ILEed = V/10

    您能否向我们发送有关您工作条件的更多详细信息? 例如输入电压、输出电压和寄存器设置。

    这对于更深入的分析非常有用。

    此致、

    Patrick Yao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:  

    感谢您的回复。

    我们将再次检查。 谢谢。  

    BRS

    假设