This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:工作频率范围和补偿问题

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5023, UCC28740, UCC28720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126182/lm5023-operational-frequency-range-and-compensation-question

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件: UCC28740UCC28720
  1. 我为数据表示例生成了一个 Mathcad 表。 然后使用我的设计对其进行了更新。 我注意到我的高压线(275VAC 和400Vdc)频率 在 电流限制 时,我高于130khz 或接近它,但在数据表示例中,高压线频率仅为62khz。 这里是否需要遵循任何一般准则? 由于我假设最大频率为130khz、以满足更高的频率要求、因此在关断后、延迟会一直延长到达到130khz 并开始下一个周期。 与振铃相关的损耗是等待130khz 的唯一缺点?

请查看附件

  1. 在 LM5023数据表中、eq 33引入了术语 Freq_comp
  2. 在外行的术语中,任何人能否解释计算 Freq-comp 的目的
  3. 在我的设计中,公司价值大于130khz。 我能否使用我得到的值(196khz)继续 R external 和 RFF 计算?  

请查看附件

/sca-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/F_2D00_Comp-and-Frequency-High-line-question.pdf

/sca-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/Datasheet-Example-mathcad.pdf

/sca-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/My-Design-Mathcad-Rev-1.0.pdf

/sca-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/ac-voltage-details.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了 LM5023数据表、该设计的最大频率限制为130kHz。 但是、这不应在满负载时发生。  

    我查看了您的文件、输入范围为54至400V。  这大约为7.4到1、其中数据表示例为2.5到1。  

    要在 QR 反激式中使用 LM5023、设计需要在最大负载下以全 QR 运行。

    此设计示例在最小输入电压下的频率为44.725kHz。   该设计将以130kHz 的频率进入 DCM。   此示例中具有裕度的最大输入范围为130kHz*0.9/44.725kHz 至1 = 2.6至1。  为了使设计范围更广、您可以在最小输入电压下降低开关频率。

    因为您具有如此宽的输入范围。  您可以考虑改用 UCC28740 DCM 反激式控制器。   此器件 可设计用于9至1的输入范围。  下面的内容将带您进入 UCC28740的数据表。  如果您对如何使用此器件有疑问、请在 e2e 中重新发布、标题中为 UCC28740。  https://www.ti.com/product/UCC28740

    以下链接将为您提供一份应用手册、其中讨论了如何使用 UCC28720/2器件设计 DCM 反激式控制器。  同样的信息也适用于 UCC28740。  您可能会发现此信息也很有用。

    https://www.ti.com/lit/an/slua781/slua781.pdf

    此致、

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您查看设计。 让我来看看  UCC28740  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于主要部分在这里得到了解答、我将关闭此部分并将 F-Comp 问题作为单独的项目提出