This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 稳压器 TPS92390RHBR 背光 LED 驱动器 IC

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127042/reg-tps92390rhbr-backlight-led-driver-ic

主题中讨论的其他器件:TPS92390

您好!

您好!

我们已为我们的应用选择了 TPS92390RHBR 背光 LED 驱动器 IC。

请您澄清我的以下问题、以便更好地理解。

我们的要求是每通道 LED 电流:20mA (最大值),我们是否可以设置最大值 LED 电流为20mA?

我们的 LED 电流为每通道20mA、我们是否可以将 LED 电流从25%(5mA)降低到100%(20mA)、以实现 LCD 背光应用的调光功能?

此外、请推荐 符合我们应用要求的任何器件。

要求:

每通道 LED 最大 电流:20mA

最小输入电压:5V

最大输入电压:48V、65V (如果可用)

输出电压:18V

频道数:4.

调光:PWM

拓扑:降压-升压

此致、

Nandhini.GS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nandhini、

    根据您的工作条件、您可以使用 TPS92390作为 LED 驱动器。

    您可以更改 ISET 电阻器、以将每个通道的最大 LED 电流限制为20mA。

    2.是的。 您可以使用 PWM 调光将 LED 电流从25%更改为100%。

    TPS92390具有4个通道、输入电压范围为3V 至48V。

    如果输出电压为18V、则可以使用 SEPIC 拓扑。

    如果您对我们的器件有任何疑问、请随时联系我们。

    此致、

    Patrick Yao