This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202EVM-716:TPS54202

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126814/tps54202evm-716-tps54202

器件型号:TPS54202EVM-716
主题中讨论的其他器件:TPS54202

今天我在测试 TPS54202EVM 时发现、当 Vout=4.628V、Iout=0.8A 时、Vsw 的波形高于。 我不明白我用红线圈出的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skylar、

    您可以在波形中用数字标记您的混淆器件吗? 因此我可以分别对它们进行分析。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skylar、

    对于第1部分、负电压平台是由死区时间内低侧 MOSFET 中体二极管导通引起的。

    对于第2部分、上升沿的振铃是由 Vin 引脚和 Cin 之间 PCB 布线中存在的寄生电感引起的、该电感由高 di/dt 引起。

    对于第3部分、下降沿的振铃是由 PCB 迹线中 GND 引脚和 PCB GND 端子之间存在的寄生电感引起的。 根本原因与第2部分相同。

    希望我的分析能有所帮助!

    BTW、您能否简要介绍测试 TPS54202EVM 的原因? 此部件是否应用于客户应用?

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的问题。 但很抱歉、我还有一些问题。

    1."在低侧 MOSFET 中、死区时间"是什么意思?

    我认为 TPS54202是一款非同步降压电路(可能我错了)  

    此外、我测试了 TPS54202、只是因为我最近学习了降压电路、并希望巩固我的知识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我更正了我 认为 TPS54202是同步降压电路的描述(可能是我错了)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skylar、

    为了防止高侧 MOSFET 和低侧 MOSFET 同时导通(这可能会导致过流并损坏 MOSFET)、两个 MOSFET 将同时关断的时间段将是一段时间。 这段时间称为"死区时间"。 体二极管位于功率 MOSFET 内部、由制造技术产生。

    2.是的、tps54202是 具有 ECO 模式的同步降压转换器。 请查看其数据表。

    BRS

    Zixu