This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:CC 特性

Guru**** 2519040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126271/tps61235p-cc-feature

器件型号:TPS61235P

您好!

我想使用 TPS61235升压转换器来升高由锂聚合物电池提供的电压、锂聚合物电池将连接到具有电源路径功能的电池充电器 IC、TPS61235的输入将来自该 IC。 电池额定电压为3.7V 和6000mAh。 负载将是 Raspberry PI 4、因此我希望 TPS61235输出5.1V/3A。 从负载汲取的电流将在1A 至2.5A 之间变化、因此我希望能够输出3A。 Raspberry Pi 的工作电压为4.75-5.25V。 我是否应该使用恒定电流功能将电流限制为3A? CC 功能是否甚至可以限制电流? 我在阅读升压转换器数据表时遇到了问题、并看到了这一点。  

这是否意味着如果负载消耗的电流大于3A、则会降低输出电压? 我很担心、因为我希望转换器持续输出5.1V 电压、以满足 Pi 的要求。

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的联系。 如果您不希望输出电流大于3A、则仍需要使用 cc 功能来限制电流、否则最大输出电流由大于3A 的内部电流限制决定。 如果不是、您可以禁用此功能。

    关于另一个问题:

    [引用 userid="516084" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126271/tps61235p-cc-feature"]这是否意味着如果负载消耗的电流超过3A、则会降低输出电压?

    是的、如果输出电流大于您设置的电流限制、则输出电压将更低。 如果您不关心最大输出电流、则可以设置更大的电流限制或禁用 cc 功能。  

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否会导致显著的压降? 我认为我的 rasberry PI 4负载不会消耗超过3A 的电流、因此我不确定是否使用 CC 功能。 更安全的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    CC 特性用于在输出意外大于电流限制时保护您的负载、例如、当 VOUT 引脚对地短路时、为了实现此目的、必须降低 VOUT。 如果您的负载未超过您在正常条件下设置的电流限制、VOUT 将不会下降。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、当电流意外高于限值时、电压下降时、电流会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    如果发生这种情况、输出电流将被钳制到您设置的值。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么会发生什么情况呢? 电压是否会调节回5V? 或者升压转换器是否会持续输出较低的电压? 如果这是我的理想输出、那么我不清楚该功能如何将其调节回5V/3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    当输出电流低于您设置的电流限值时、VOUT 将等于常规电压5V。 如果输出电流大于电流限制、IOUT 将被钳位到您设置的值、VOUT 将取决于您的负载、VOUT=IOUT_LIMIT * Rload。  当输出电流减小时、VOUT 将调节回5V。

    如果5V/3A 是理想输出、则应将输出电流限制设置为大于3A 的值。

    此致、

    Nathan