This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62085:原理图审阅

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54625, TPS62085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126850/tps62085-schematic-review

器件型号:TPS62085
主题中讨论的其他器件:TPS54625

尊敬的团队:

建议将基准 PG 的上拉电阻设置为1Mohm、因为 PG 将 EN 拉至两个 LDO 和 TPS54625、
因此、TPS62085的 PG 仅为1.43V、无法满足 TPS54625的 EN =1.6V 的要求。
TPS62085 PG 引脚的上拉电阻是否可以更改为150K?
下表中 PG 的驱动电流是否为1mA?
谢谢~

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    是的、TPS62085的上拉电阻可保持在150K。 流经 PG 引脚的最大建议电流为1mA。 所以这不应该是问题。

    此致、

    瓦伦