请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5069 您好!
我们计划在设计中使用 LM5069系列器件、在继续设计之前、我们有以下几个问题:
- 我们能否将 LM5069器件用于理想二极管控制器应用? (说明:这将用于保护-100V 至+100V 范围内的反向电压)
- LM5069能否安全地处理反向电流? (说明:我们在 LM5069 IC 的负载侧有直流链路电容器、如果 IC 支持反向电流、则相同的直流链路电容器可用作保持电容器。 这将节省电路板上的额外保持电容器)
此致、
Suhas M V