This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:理想二极管功能和安全反向电流操作

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125620/lm5069-ideal-diode-functionality-and-safe-reverse-current-operation

器件型号:LM5069

您好!

我们计划在设计中使用 LM5069系列器件、在继续设计之前、我们有以下几个问题:

  1. 我们能否将 LM5069器件用于理想二极管控制器应用? (说明:这将用于保护-100V 至+100V 范围内的反向电压)
  2. LM5069能否安全地处理反向电流? (说明:我们在 LM5069 IC 的负载侧有直流链路电容器、如果 IC 支持反向电流、则相同的直流链路电容器可用作保持电容器。 这将节省电路板上的额外保持电容器)

此致、

Suhas M V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Suhas、

    LM5069 是热插拔控制器。 要实现理想的运行、请考虑使用 LM74700或 LM5050。

    您所需的所有组件

    • 用于浪涌 电流限制、过载和短路保护的热插拔
    •  实现反向电流和反向电压保护的理想二极管功能

    请参阅 TI-design https://www.ti.com/lit/ug/tidu415/tidu415.pdf 

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要对此进行更多讨论、您能否分享您的电子邮件 ID?

    此致、

    Suhas M V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Suhas、

    我给你发送了。。。

    谢谢!