This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200-Q1:过压钳位分布

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126412/tps25200-q1-overvoltage-clamp-distribution

器件型号:TPS25200-Q1

您好、电源开关专家、

我的客户希望更好地了解 TPS25200-Q1的钳位电压。 在他们的设计中、他们希望将输出始终钳位在5.5V 或更低。 我们的数据表显示、MAX 稍高至5.55V。

您能否共享分布数据、向客户展示该测试条件下钳位电压在整个温度范围内的分布情况? 数据表中的图6非常有助于在整个温度范围内显示低于5.4V 的电压、但希望提供有关5.55V 最大值的更多详细信息。

谢谢、

簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    关闭这个线程、因为我们正在跟踪另一个线程。

    此致

    Kunal Goel