This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:有关 TPS23881应用的问题

Guru**** 2584765 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36006, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120949/tps23881-questions-for-tps23881-applications

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件:LMR36006

您好、专家、

以下是 PSE 卡的应用要求。  

客户 将使用带6个 MOSFET 的 TPS23881并使用 LMR36006应用于 VDD。 您能否帮助检查此类并置应用程序是否正常? 谢谢你。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家、

    这里有什么评论吗?

    对此,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    我将在今天结束前再次与您进行讨论。

    祝你一切顺利、

    阿蒂利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

     mΩ TPS23881的数据表(您可以在此处看到-具有 SRAM 和200m Ω RSENSE 的 TPS23881 4类4线对8通道 PoE 2 PSE 控制器数据表(修订版 D)(TI.com)、"建议的 VDD 电源电压要求为3.3V、±0.3V。TPS23881要求 VDD 电源提供的电流典型值约为6mA、最大值约为12mA。"

    只要电源处于该范围内、我就看不到这种情况不起作用的任何原因。 通过查看 LMR36006的数据表、可以看出这是可能的-也就是说、它能够输出与 TPS23881搭配使用的电压。

    以下 EVM 指南向您展示了类似的降压转换器如何连接到 TPS23881: TPS23880EVM:PoE、PSE、TPS23880评估模块(修订版 B)

    祝你一切顺利、

    阿蒂利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atilla、

    感谢您的检查、可以帮助客户检查以下问题吗?

    1. TPS23881通道的分配是否有任何限制? 如果是根据下图、可以吗?

    2.是否需要使用固件对 TPS23881进行编程? 可以对其进行编程的次数是否有限制?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的备注。

    您在下面列出的配置看起来是正确的。 TPS23881具有8个通道并支持4线对电源。 当然、您可以将4线对和2线对电源端口组合在一起。 回想一下、4线对连接是两个通道、2线对连接是一个通道。 因此、每个30W 端口将使用2线对、或每个30W 端口使用一个通道。 每个90W 端口将使用4线对、或每个90W 端口使用两个通道。 因此、两个单通道端口和两个双通道端口= 6个通道。 因此、根据您所附表格、您的理解是正确的。 一个小提示-表上有一个排印错误。 它说“GE 802.3af”可提供30W 功率,但实际上,支持高达30W 功率的是 IEEE802.3at 标准。

    要回答您的第二个问题、您所谈论的是哪种类型的固件? 如果您正在讨论用于端口功率预算的系统级软件,TPS23881支持 FirmPSE,这是 TI 用于功率预算的交钥匙型 GUI 可配置软件。 无需将 FirmPSE 与 TPS23881配合使用、但可以选择使用。

    本视频讨论 FirmPSE 软件: 电源设备|德州仪器 TI.com 时可能会有所帮助

    希望这对您有所帮助。

    祝你一切顺利、

    阿蒂利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、Atilla、

    附件是 客户应用的原理图、 您能帮您检查一下。

    e2e.ti.com/.../PSE_5F00_0801_5F00_power-with-ti.pdf

    下图中二极管的使用与数据表和 EVM 板的使用不同、请帮助检查。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我明天会回来。

    最棒的

    阿蒂利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atilla、

    好的、没问题。

    还有一个问题、 客户想知道 TI POE 解决 方案路线图、您能与我分享吗?  

    此致、

    标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    虽然我不确定这种二极管配置的用途是什么、但解决方案似乎可行-您知道原因吗?

    您想了解我们的 PoE 解决方案的哪些信息? 我们可以帮助您找到合适的器件、但无法分享路线图。

    祝你一切顺利、

    阿蒂利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atilla、

    感谢您的检查、对于二极管选择、客户只需按照其先前的项目进行设计即可。  

    e2e.ti.com/.../TN_5F00_204_5F00_Design_5F00_for_5F00_high_5F00_energy_5F00_surge_5F00_immunity_5F00_within_5F00_PSE_5F00_system_5F00_rev_5F00_0_5F00_1.pdf

    附件是客户提供的参考电路。

    您认为这样的设计是必要的吗? 或者 客户只需 按照 EVM 板电路进行设计、并且仅使用一台电视即可实现相同的安全性。 谢谢你。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何其他问题、因为客户担心未来的需求、您是否有其他可满足客户需求的客户建议解决方案?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    此设计不需要二极管浪涌保护电路、EVM 电路设计中的 TVS 二极管就足够了。

    在电源方面、我们目前无法保证任何电源。 客户的设计需求是什么(功率级别、通道数)?  

    非常尊重、  

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    客户没有对我的请求给予反馈、我先关闭。  

    谢谢你。

    此致、

    标记