This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器选择

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36010, TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121476/led-driver-selection

主题中讨论的其他器件:LM36010TPS92200

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我正在寻找用于单个高亮度 LED (1、5A、3-3、5V)的 LED 驱动器。
源极为单节锂离子电池(3-4.2V)。
驱动器应在整个电源电压范围内提供恒定电流。
应该有一个调光选项。
您能建议低成本驱动器吗?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qi、我建议您在本例中考虑 lm36010/1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的建议。
    对于应用、我们需要持续1、5A 电流。
    如果我正确理解数据表、LM3601X 在手电筒模式下仅提供376mA 电流。
    您能提出替代方案吗?

    此致、
    刘玉基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qi、

    我们没有此类器件可在低输入电压下支持1.5A 电流。 客户将持续使用锂离子电池提供1.5A 输出、这似乎很奇怪。 您是否想介绍该应用?

    BR、

    尤廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    很抱歉我迟到了。
    在步枪范围上应用红外 LED 手电筒需要驾驶员。
    对于最高照明水平、需要高达1、5A 的电流。
    如果您没有 LED 驱动器、您可以建议使用适合的 SteppStepTM 降压稳压器吗?

    非常感谢!

    此致、
    刘玉基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    Yuting  因公出差而不在办公室 、将在 8月12日之前回复您。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    感谢您先前的回复。

    您能否就此 问题提供一些后续建议?

    非常感谢。

    此致、
    刘玉基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qi、

    我们只负责 LED 驱动器、我不熟悉降压/升压稳压器。 我认为 TPS92200是一种合适的替代方案、其最小输入电压为4V。 请查找可满足 Vin 要求的 DCDC。

    BR、

    尤廷