This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:TPS92200D2能否通过模拟调光模式控制低于1mA 的小电流?

Guru**** 2529690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125206/tps92200-can-tps92200d2-control-small-current-like-less-than-1ma-with-analog-dimming-mode

器件型号:TPS92200

大家好、

我的一位客户正在寻找 LED 驱动器、该驱动器可以通过模拟调光模式控制低于1mA 的小电流。

我认为 TPS92200可以驱动小电流。 客户要求如下。

 输入电压:15V
 输出电压:6.2V (2个 LED)~12.8V (4个 LED)
 拓扑:降压
 通道#:1通道
 输出电流:500mA (最大值)、~小于1mA (最小值)
 调光方法:模拟调光(通过连续电流)
 电流变化周期:每33ms (它们希望每33ms 更改一次输出电流。)

请问您能回答以下问题吗?

问: TPS92200D2能否满足这些要求并通过模拟调光模式控制低于1mA 的小电流?

此外、如果  您有任何其他器件可根据其要求推荐、您能告诉我器件型号吗?  

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuya、

    如果您将最大电流设置为500mA、则很难通过模拟调光输出1mA 电流。 TPS92200只能支持低至最大电流的1%。 我认为我们没有其他降压型器件可以实现0.2%的模拟调光。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    非常感谢您的回复。

    这对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。