This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5405:脉冲跳跃模式高纹波

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933P, TPS54308, TPS5405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126746/tps5405-pulse-skipping-mode-high-ripple

器件型号:TPS5405
主题中讨论的其他器件:TPS62933PTPS54308

您好!

我设计了一个直流/直流转换器(TPS5405DR)并将其用于我的一个电路板上。

在低负载(<100mA)时、我现在具有170mV 的 Pk-Pk 电压、频率为29kHz。

当负载大于400mA 时,Pk-Pk 电压突然下降到20mV 以下。
随附的是包含布局的原理图。 两个内层上的电压
有两个 GND 层。

Schematic

如何在低负载条件下改善纹波?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    由于输出电容器放电时间更长、输出电容器将释放更多能量并增加输出电压纹波的峰-峰值。

    建议使用两种可能的解决方案:1.增大电感器的值2.增大输出电容器的值。

    希望我的建议能有所帮助!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Dennis:

    TPS5405是一款 ECO 模式器件、这意味着它将在轻负载时以较低的频率进入 PFM 模式。 这种模式用于节能,同时带来了 Zixu 所说的较大纹波。 您可以尝试 Zixu 的建议来减少纹波。 另 一个建议是更改为 FCCM 器件、例如比此器件新得多的 TPS54308和 TPS62933P。  

    我是否可以与您一起检查它是否是一个新项目? SOP 时间和 TAM 是什么? 请告诉我们您的问题。谢谢。

    BRS。

    年轻